This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2410:I2C伸展

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573661/msp430f2410-i2c-stretching

部件号:MSP430F2410

您好,

对于我们的应用,我们使用微控制器I2C端口与SFP+进行通信,范围是对此接口进行一些应力测试,

是否可以修改I2C定时参数以验证SFP+是否符合标准(例如设置和保持时间)?

如果此微控制器不支持此功能,是否有任何其他p/n满足此要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fabio,

    您将无法采样和保留单个位或TX/RX位的其他规范方面的时间,但如果您只想测试时钟拉伸,您应该能够执行此操作。 若要引入时钟拉伸,您需要延迟加注TXBuff正在传输或延迟读取RXbuff (如果接收)。