This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR4133:板载仿真器的MSP-EXP430FR4133,VID和PID已更改

Guru**** 2538180 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573470/msp-exp430fr4133-msp-exp430fr4133-vid-and-pid-of-the-on-board-emulator-was-changed

部件号:MSP-EXP430FR4133
主题中讨论的其他部件:Energia

您好,

我们的客户在写了Energia示例后,询问他的主板无法连接到PC。

我发现他的板载仿真器的USB硬件ID更改如下。

USB\VID_2047和PID_0203和REV_0105

 

我不知道驱动程序msp430tools-INF文件中没有列出PID_0203。 是否有任何PID_0203案例,我们可以将其放回吗?

此致,

山内和夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是EZ-FET引导加载器的ID (其行为与标准MSP430 BSL相同,其ID不同只是为了防止与F5529的目标MCU混淆)。

    显然 ,EZ-FET的固件丢失了。

    据我所知,无法使用官方工具刷新该固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens Ladisch 说:
    据我所知,无法使用官方工具刷新该固件。

    主/ FET的JTAG / SBW连接存在板载,TP101 - TP109。 不知道"官方工具",但主设备可以重写...

    http://forum.43oh.com/topic/5530-custom-ezfet-lite/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zrno soli 说:
    不知道"官方工具",但主设备可以重写...

    正如我所说,该USB设备是BSL。 如果BSL脚本程序支持该PID (不重新编译它就不支持),并且存在EZ-FET的固件文件(没有),则可以在没有任何额外硬件的情况下修复该主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zrno soli正确。  板(TP101 - TP109) EZ-FET侧的测试点包含仿真器上MSP的JTAG引脚。  如果您查看 我们的MSP开发者堆栈 页面,可以下载MSPDS-open-source,其中包含EZ-FET的固件。  您应该能够使用此功能在仿真器中对EZ-FET固件进行重新编程。

    请查看LaunchPad示意图,确保使用正确的针脚进行编程。

    Mike