This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求为大学实验室提供建议

Guru**** 2766135 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572705/request-for-advice-for-a-university-laboratory

主题中讨论的其他部件:MSP430FR5739MSP430WAREMSP430G2553

我被要求为嵌入式系统实验室购买电路板和Boosterpack。 我们决定向学生讲授MSP430平台。 该实验室已经拥有一盒MSP430FR5739启动板。  

以下是有关MSP430 MCU的本课程的目标。

  1. 了解寄存器级别的MCU和程序
  2. 控制GPIO
  3. 使用ADC
  4. 使用PWM
  5. 使用计时器
  6. 通过显示屏提供视觉反馈,并接受用户的触控输入。 注意:如果视觉显示较小,并且使用电容式触摸BoosterPack进行触摸输入,则可以这样做。 对于这种高级应用程序,我们将不使用寄存器级编程。 我认为MSP430ware是您的不可错过之地。 这里的专家可能会推荐一个好的触摸屏显示器,而不是使用之前的组合。 我不介意,只要我有代码支持,我就非常乐意考虑推荐的解决方案。
  7. 我们也愿意改变MCU。 我们希望学生能够在 未来的项目中应用他们学到的知识。 由于MSP430G2553随附PDIP软件包,我已获得该大学的许可,可以放置FR57电路板并订购G2553启动板。 为了简单起见,这是否是一个好的决定? 如果我是一个学生,我会很高兴首先学习一个MCU,我可以把它放在试验电路板上,并将东西连接到它上。 但我现在有我的选择,供你们提出建议。
  8. 最后还有一个关于WiFi连接的实验。 因此,我需要一个推荐的MCU WiFi BoosterPack。  

由于订单数量庞大,我们没有计划在任何时候更早地更改内容, 我想确保我们购买的产品将及时得到TI的支持。例如,我害怕购买CC3000 BoosterPack,因为有一个更新的产品。

如果专家能够分享他们推荐的MCU和推荐的增压器套件,以便我可以继续订购,我将不胜感激。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    我将链接 大学营销的Mark Easley。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harry 说:
    由于 MSP430G2553 采用PDIP封装,我已获得该大学的许可,可以放置FR57电路板并订购G2553启动板。

    您可以只为实验电路板购买G2553 DIP裸芯片并使用FR57(?) 启动板对其进行编程/调试。 请注意,Launchpad可与外置MSP430一起使用。 请参阅:Launchpad用户指南,"EZ-FET调试探头与不同目标的2.6 使用"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我将等待他的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以直接联系他?