This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:TMP007 + MSP430 + CC2650

Guru**** 2577275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572856/msp430g2553-tmp007-msp430-cc2650

部件号:MSP430G2553

我制作了一个示意图,其中我  通过MSP430从TMP007传感器读取温度,然后  通过UART将数据传输到CC2650,而UART又广播  

通过BLE介质。

请查看电路并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重置下拉电容应为1至2.2 nF,但MSP430电路正常,尽管您似乎计划从以下设计中逐步淘汰MSP: e2e.ti.com/.../57.2854万

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan
    感谢您的意见。
    是的,我最终需要逐步淘汰MSP,但目前我仍保持两个选项的开放状态。