This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:3相能量计电压相序反向连接检测

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572556/msp430f6779a-3-phase-energy-meter-voltage-phase-sequence-reverse-connection-detection

部件号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他部件:TIDM-THDREADING

您好,

我正在使用MSP430F699A对3相能量计进行操作。 应用手册- SLAA577G

我想检测R Y B相序反向连接。

如果输入电源的连接顺序错误(R B Y或 Y R B或B Y R),我需要软件来检测它。

如何执行此操作。 是否已实现检测反相序列的逻辑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,您好!

    了解一下TIDM-THDREADING设计。 它具有相位到相位测量功能,通过将相位到相位读数的预期值与实际测量值进行比较,您可以检测到错误的顺序/连接(请参阅3.2 《3.1 用户指南》中的TIDM-线程技术章节TIDM.TIDM.........3)。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢James的建议

    还不错
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢您告诉我。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序