This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:在MSP430F5359设计中使用MSP430F6659部件

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573098/msp430f6659-using-msp430f6659-part-in-the-msp430f5359-design

部件号:MSP430F6659

Champs,

客户需要在  为MSP430F5359IZQWR完成的设计中使用MSP430F6659IZQWR器件。 它们不需要USB。 需要如何处理USB相关引脚? 是否可以让他们保持未连接?

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    未使用的引脚(包括USB引脚)的连接在用户指南(SLAU208)的第1.6 节中有介绍: www.ti.com/.../slau208p.pdf

    有些应保持打开,但建议将VBUS,PUR和VSSU连接到DVSS (GND)。 PUR尤其重要,因为如果保持浮动,它可能会意外调用BSL。

    此致,
    Ryan