This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:在TI-txt文件中添加注释

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573075/msp430g2553-adding-a-comment-in-ti-txt-file

部件号:MSP430G2553

是否有可用于将注释添加到TI-txt文件的语法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,无法将注释添加到TI-TXT文件中。 此类型的文件是用于对设备进行编程的低级二进制文件。 在更高级别,C代码允许添加注释,但在生成二进制文件时,这些注释将被删除。 与其他格式相比,TI-TXT文件基本上是一个更易于读取的基于十六进制的二进制文件。

    MSP430组编程器用户指南中的附录A.2 讨论了TI-TXT文件的格式和限制。

    • @ADDR是部分的起始地址(十六进制)
    • Datan表示数据字节(十六进制)
    • q是文件的终止。

    如果备注对于跟踪您在二进制文件的每个部分中所做的工作至关重要,我建议您使用两个副本:1)工作的可编程TI-TXT文件;2)与您的备注相同的副本插入以供参考。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序