This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:Msp430g2553

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, LM4951, LM386, MSP-EXP430FR5994, TPA301, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/573056/msp430g2553-msp430g2553

部件号:MSP430G2553
线程中讨论的其他部件: LM4951LM386MSP-EXP430FR5994TPA301BOOSTXL-音频TIDM-filter-SIGNALPROCESSINGMSP430FR5994

我正在使用MSP430G2553在8欧姆.25瓦扬声器上播放音乐。  这听起来很低,我对此并不感到惊讶。 由于扬声器和控制器针脚之间有一个变频器,我能够使其稍微有点声音,但它仍然很低。

我还尝试了一些处理代码的方式。 我尝试增加信号幅值,这确实让事情变得更响亮,但引入了大量静电/噪音。

我的问题是如何使音频播放达到合理水平(假设适合2岁的孩子)? 我正在研究放大器的使用。 我刚刚对LM4951进行了介绍,因为我不想提供超过4 4.5 的电压,所以听起来不错。 我还找到了LM386。

或者,我应该寻找另一个微控制器还是更改代码?

提前感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议您查看MSP-EXP430FR5994 LaunchPad和BOOSTXL-音频BoosterPack。 此组合可向8欧姆250mW扬声器输出高质量声音,该扬声器由板载音频放大器TI TPA301驱动,其总谐波失真小于1 % ,并在整个语音波段频率中产生噪声。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了说,TIDM-filter-SIGNALPROCESSING设计也是一个很好的参考。 它重点介绍了MSP430FR5994上的低能量加速器(LEA)模块的优点。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序