This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:CCS/MSP-EXP432P401R:

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572851/ccs-msp-exp432p401r-ccs-msp-exp432p401r

部件号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我是MSP432的新用户,我使用MSP-exp432p401r 1.0 (黑色)。 我正在尝试调试GrLib_Example,以便将液晶屏与CCS 7.0 配合使用,但收到以下错误信息。 是否有人对错误615有类似的经历?  

此致,

Mohammadreza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我强烈建议购买带有生产硅的红色MSP-EXP432P401R。 黑色LaunchPad具有XMS432 Rev B预生产硅片,因此您必须使用较早版本的CCS (有关 详细信息,请参阅XMS432支持维客中的IDE兼容性表)。 但是,最终将取消对预生产硅的支持,因此我不建议长期开发此选项。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序