This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:FRAM作为RAM

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572949/msp430fr6879-fram-as-ram

部件号:MSP430FR6879

我在许多地方读到过,Fram与SRAM类似,这是否意味着我们可以将它用作设备RAM,
我使用了上述控制器,我可以将其作为ROM/闪存使用, 除此之外,我还使用它来存储我的结构 ,但我如何将其用作RAM ,在其中分配堆栈和变量,

我的FR设备只有2K SRAM,这还不够,我必须限制lib,不能使用字符串函数

请帮助。

高贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否阅读过MSP430TmFRAM技术-如何和最佳实践应用报告(SLAA628)? www.ti.com/.../slaa628.pdf

    内存布局分区在第3节中介绍,您需要熟悉命令链接器文件指令和#pragma指令。

    此致,
    Ryan