This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:AES256和USB通信支持

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430FR6989, MSP430FR6889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572474/msp430fr6989-aes256-and-usb-communication-support

部件号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529,, MSP430FR6889

大家好,

我有一位客户正在寻找既支持AES256又支持USB通信的MCU设备。 从我的搜索中,我可以找到AES256或USB,但两者都不能找到。 我们是否有任何MSP430 / MCU器件可以同时支持这两种功能?  

客户查询如下:

我们最初采用MSP430f5529,因为USCI支持USB。 现在,我们似乎需要AES-256支持。

我看到msp430FR6989支持AES-256,但没有像MSP430f5xxx用户指南中那样的USB部分。

a) msp430FR6989是否确实不支持通过这些eUSCI内核的USB?

B)是否有任何微控制器同时支持USB通信和AES-256位? "

如果您能将我指向此特定设备,我将不胜感激。  

感谢你能抽出时间。

此致,

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishen:

    您回答正确。 MSP430FR6889具有AES256模块,但没有USB。 MSP430F5529具有USB,但不具有AES硬件模块。

    如果USB OTG足够,我建议您查看 TM4C129,它具有此功能和AES HW加速器。

    如果USB OTG不够充分,我建议在MSP430F5529上的软件中实施AES256,因为它支持USB通信。 以下是一些有用的资源。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢你的帮助。 是的,我已经研究过软件AES实施的可能性。 我只是想知道我在参数搜索中是否遗漏了任何内容。 我会将您的回复转发给客户并检查反馈。 出于好奇,您是否有计划在MSP430上同时支持USB和AES?

    再次感谢您的帮助。

    此致,

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishen:

    不,您没有错过任何内容。 感谢您在发布前搜索! 我将向我们的市场营销团队提供此反馈,如果我们即将推出的任何设备同时支持USB和AES,我们将在离线状态下跟进您。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    感谢您的出色帮助。

    此致,

    Kishen