This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5328:希望使用一些闪存来存储配置

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572634/compiler-msp430f5328-want-to-use-some-flash-memory-to-store-configuration

部件号:MSP430F5328

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在使用MSP430F5328控制器。 我没有任何外部闪存来存储断电/故障期间的配置,因此我计划使用一些闪存来存储配置。

有人能帮我分区内部闪存和存储配置吗?

谢谢,此致,

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Neil!

    您需要多少内存?

    设备有四个"Info"段A,B,C和D。每个段的大小为128字节。 信息A包含一些校准数据,但B,C和D可用于存储某些数据(如果不需要校准数据,也可使用A)。 看看代码示例中写闪存的内容。 它们通常会在这些段中写入一些内容。 如果3个128字节足够,则无需更改内存组织中的任何内容。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    感谢您提供信息,这种内存足以存储配置。
    在代码示例中,我找到了要擦除并写入信息内存的API,但我没有找到从信息内存读取的API。

    请您帮助我从信息存储器/示例代码中读取。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Neil!

    也许这里有一些对您有用的东西:

    Dennis