This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7471万A:GPIO引脚多路复用LCD COM端口何时从GPIO切换到COM功能?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572682/msp430f67471a-when-is-a-gpio-pin-multiplexed-lcd-com-port-switched-from-gpio-to-com-function

部件号:MSP430F6.7471万A

你好。

我有疑问。

当我在MSP430F6.7471万AIPZ中使用41引脚作为LCD COM端口时 ,从GPIO切换到LCD COM功能的寄存器位转换是什么类型?

我了解使用COM3在模式下使用液晶屏时41针可用作液晶屏COM端口。

但我不知道寄存器位切换到它。

它是否将LCDON位设置为1?  或者,LCDMx位不为0?  

此致,

Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Uchida!

    从数据表中,您可以看到COM功能会取代引脚的所有其他设置,因为它们并不在乎:

    因此COM功能由LCD模块设置控制。 从用户指南中,您可以获得以下内容:

    该文本表示,多路复用模式将所需的引脚设置为COM功能,多路复用模式在此处配置:

    因此,当使用4-mux模式或更高版本时,无论P1SEL,DIR或其它设置如何,引脚41都被设置为COM3。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    我理解。
    感谢您的回复。

    此致,

    Uchida-k