This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:电路CO教育增压器包16*2 LCD接口

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572055/ccs-msp430g2553-circuitco-educational-booster-pack-16-2-lcd-interfacing

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

有人能给我一个示例代码,用于连接 16×2 LCD ON COircuitCO教育增压器包吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些信息:



    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis,

    感谢您的回复。 在您发送给我的超链接中,代码不起作用。 我在将LCD与MSP430G2553连接时遇到问题。 互联网上没有可用的正确信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请记住,这不是一个随时可用的程序。 只有一些例程。 每个人都使用不同的连接,因此需要不同的初始化。 我认为网站上有很多关于基于HD4.478万的LCD的信息。