请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 我会附加一个似乎不起作用的代码。 在第二个功能之后,WFP 4.3 始终变为MCLK。
port_mapping数组看起来就像这样。 我知道PM_UCB0CLK只能在第四位。
//端口映射器配置寄存
器连接uint8_t port_mapping []=
{
//端口P4:
PM_UCB0CLK,PM_UCB0CLK,PM_UCB0CLK,PM_UCB0CLK,PM_UCB0CLK, PM_UCB0CLK,PM_UCB0CLK,
PM_UCB0CLK
};
int main(void){
PMAP_configurePorts((const uint8_t *) port_mapping,PMAP_P4MAP,1,
PMAP_禁用_重新配置);
GPIO _setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_P4,
GPIO _PIN3,GPIO主要模块功能);
}