This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:REG:与16x2 LCD和4x4 KEPAD兼容

Guru**** 2537420 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572393/msp432p401r-reg-compatibility-with-16x2-lcd-and-4x4-kepad

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:Energia

您好,

我正在使用MSP432。

我想知道MSP432是否可以与 16x2 LCD和4x4 KEPAD配合使用?

是否涉及任何特定的头文件?

CCS或Energia上是否有相同的示例代码。

我对这种环境不是很熟悉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少我可以回答您的第一个问题:是的,您可以将两者与MSP432配合使用。 但我想您不会找到这方面的源代码。 请通过论坛或Google搜索HD4.478万以查找有关16x2 LCD的更多信息(我假定它是HD4.478万类型)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您查看这些示例以熟悉环境。

    dev.ti.com/.../

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我可以直接使用液晶屏,还是需要任何其他硬件。 通常LCD有8个引脚可供连接。
    Google表示有一种称为i2c的技术允许与4个引脚进行通信。
    我应该在16x2液晶屏上使用i2c,还是只使用液晶屏?