This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5336:是否有EVM可用于测试MSP430F5336上的DAC?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572520/msp430f5336-is-there-a-evm-to-test-the-dac-on-msp430f5336

部件号:MSP430F5336
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430FG4618

尊敬的专家

没有 用于测试DAC的MSP430F5336 EVM。

我看到有MSP-EXP430FG4618可以使用,但它相当昂贵和陈旧。

www.ti.com/.../msp-exp430fg4618

如果客户想要测试DAC,是否有任何其他EVM或Launchpad?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Jefferey!

    我认为只有目标板将MSP的引脚路由到标头:

    Dennis