This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6746:关于MSP430ware中包含的msp430f5xx_6xxgeneric.h

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572283/ccs-msp430f6746-about-msp430f5xx_6xxgeneric-h-included-in-msp430ware

部件号:MSP430F6746
主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

问题1.

msp430f5xx_6xxgeneric.h是从MSP430_driverlib_2_80_00_01头文件调用的,但它不包含在driverlib zip文件中。

因此,我认为您将在MSP430ware中使用msp430f5xx_6xxgeneric.h。

但是,MSP 430ware版本3_60_00_10包含两个版本的msp430f5xx_6xxgeneric.h文件。

有人认为它是文件标题中包含字符串"2014"的版本是新版本,是吗?

问题2.

是否有比此文件更新的msp430f5xx_6xxgeneric.h?

此致,DA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    gcc支持文件中的最新版本具有"版权(c) 2016 "和"#define __MSP430_header_version__1194"。

    但是根据更改日志,此文件位于1.0 修订版,并且没有更改。

    (您是否遇到了实际问题?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复

    >(您确实有问题吗?)

    在IAR / CCS (和编译器)环境中,当使用MSP430_driverlib_2_80_00_01时,我想选择最合适的MSP430F5xx_6xxgeneric.h

    GCC中包含的msp430f5xx_6xxgeneric.h是否与其他编译器兼容?


    此致,DA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能拥有的所有msp430f5xx_6xxgeneric.h副本都同样适用。