This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:在控制台中模拟项目

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572231/rtos-simulation-of-project-in-console

主题中讨论的其他部件:MSP430F5529

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我正在使用代码编辑器工作室v6和msp430f5529 MSP430系列微控制器。 我想在不使用任何硬件的情况下在控制台上显示输出(示例中已存在的简单系统打印功能)。 我是RTOS的新手,所以我觉得这听起来有点让人困惑。请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harish,

    我认为没有用于MSP430器件的模拟器。 我要将此主题移至MSP论坛,他们可以确认。

    托德