This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:在CCS7中将MSP430Ware驱动程序库与现有项目配合使用时,建议采用什么方法?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571473/ccs-ccstudio-what-is-the-recommended-way-to-use-msp430ware-driverlib-with-an-existing-project-in-ccs7

部件号:CCStudio
主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 我正在使用CCSv7,并使用资源资源管理器下载了msp430ware 3.60 .0.10 软件包。 当我查看“窗口”->“首选项”->“Code Composer Studio>产品”>RTSC时,我看到软件包位于“产品和存储库”选项卡中。 我可以选择它们,但我不确定之后应该怎么做。 如果单击“添加...”按钮,将打开“选择产品或存储库”窗口,并选择msp430ware和版本3.60 .0.10。 单击"确定"后,将不会发生任何情况。

在MSP430F5xx_6xx_DriverLib_Users_Guide-2_80_00_01.pdf中,它显示要将库添加到现有项目,请右键单击项目文件夹并选择“源”->“应用项目模板”,但是没有项目模板可供选择。 这是否意味着CCS尚未发现驱动程序库RTSC产品?

我可以使用“文件”->“导入”并选择“常规”->“文件系统”来导入驱动程序库,然后浏览到安装msp430ware的文件夹并选择平台。 使用项目模板或仅导入库的方法是哪种?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:
    该用户指南指的是较早版本的CCS,因此较早CCS版本中存在的某些选项可能不再可用。

    关于在具有更高版本MSP430Ware的CCSv7中执行此操作的建议方法... 我不确定。 我会将此主题移至MSP论坛。 那里的专家可以提供最好的建议。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    感谢您提请我们注意此问题,我将提交一份错误报告,以便我们的软件团队了解此问题并能够解决此问题。 同时,您可以手动将文件复制到项目中,并添加包含路径以解决此问题。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 我意识到TI正在处理许多不同的项目,因此感谢您解决这个问题。 我有另一个相对较小的问题,不确定是否应该开始新的线程。 要删除旧软件包(例如MSP430Ware_1_97),步骤似乎是通过window->preferences ->CCS->Products->RTSC选择要删除的软件包,然后单击“删除”按钮。 我在包含过时产品的文件夹中看不到卸载程序,因此我应该从CCSv7应用程序之外删除该文件夹吗? 如果将其保留在该位置,则在加载CCS时会提示再次安装旧软件包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nick,

    删除CCSv7中的软件包后,您应该继续从C:\ti\MSP430文件夹中删除相应的资源。

    此致,
    Ryan