This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2153:定时器的电流消耗

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571925/msp430g2153-current-consumption-of-the-timer

部件号:MSP430G2153

您好!

也许有人可以帮助我解决以下问题。

我对嵌入式数字计时器A的当前消耗感兴趣

在MSP430G2153的数据表(第22页)中,我们可以看到有源模式电源电流(330 uA @ 3V @ 1MHz)。 但我不清楚这种电流是否认为计时器正在运行或停止。 你知道吗?

如果计时器的电流消耗不包括在该值中,您是否知道我可以在数据表中的何处找到它?

此致,感谢您抽出时间,

费兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ferran,

    没有为纯数字块(计时器,通信等)指定功耗数据,因为它们是非常低的功耗模块,并且它们所消耗的功耗包括在活动模式和LPMx电流规范中。 但是请记住,当数字外围设备打开时,它可能使用消耗电源的内部时钟源(ACLK,SMCLK)。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Ryan的回答。

    关于您的上一条评论,是否报告了内部时钟源消耗的功率?

    例如,在数据表的第22页中,我们在有源模式下的电流消耗为330 uA @ 1MHz - 3V。 但是,如果计时器使用内部时钟以1 MHz运行,则总电流消耗是多少? 是否有任何方法可以使用数据表来估计这种情况?

    此致,非常感谢!

    费兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ferran,

    ACLK可从LFXPT1或VLO获得,与SMCLK相同,添加了DCO。 活动模式电流与DCO频率如数据表的图3所示,LFXT和VLO电流消耗数字在活动模式下最小,如数据表下一页(23)上的表和数字所示。 计时器不消耗内部源时钟操作后的任何额外电流。

    此致,
    Ryan