主题中讨论的其他部件: MSP430G2553, MSP-EXP430G2, MSP430FR2433
大家好,支持!
我看到我们有几个使用MSP430G2xx的SW UART的SW示例。 我的客户希望在38.4k的时间内实施这些。 对于SW UART,这是否可行? 预期的问题是什么?
谢谢,此致,
Alberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,支持!
我看到我们有几个使用MSP430G2xx的SW UART的SW示例。 我的客户希望在38.4k的时间内实施这些。 对于SW UART,这是否可行? 预期的问题是什么?
谢谢,此致,
Alberto
您好,Alberto,
MSP430G2533能够实现该波特率。 《MSP430x2xx系列用户指南 》中的表15-4提供了常见波特率的列表以及实现这些波特率的正确寄存器设置。 我们还提供 波特率计算器 。
但要小心。 用户通常在MSP-EXP430G2 LaunchPad上使用MSP430G2553进行开发。 此LaunchPad的硬件限制最大波特率为9600,但G2553可以实现更高的波特率。
此致,
Caleb Overbay
[报价用户="Alberto SoattIN"]
我看到我们有几个使用MSP430G2xx的SW UART的SW示例。 我的客户希望在38.4k的时间内实施这些。 对于SW UART,这是否可行? 预期的问题是什么?
[/引述]
如果我记得正确,它也可以在11.52万 bps上工作。 顺便提一下,它可以在不使用计时器的情况下实现。
http://forum.43oh.com/topic/1284-software-async-serial-txrx-without-timer/