请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR4133 在SLAU445G的第100页上,我们看到:
PMMCTL0寄存器中定义的密码控制对除PM5CTL0之外的所有PMM寄存器的访问。 无需密码即可访问PM5CTL0。 写入正确的密码后 ,将启用写入访问(这包括对PMMCTL0低位字节的字节访问)。 通过 在字节模式中将错误的密码写入PMMCTL0高位字节来禁用写入访问。 使用错误 密码对PMMCTL0进行Word访问会导致PUC。 对除PMMCTL0之外的寄存器的写入访问未 启用时会导致PUC。
以下代码正确生成了一个PUC:
MOV.b #0,&PMMCTL0_H mov.b #0,&PMMCTL0_L
但以下各项不是:
MOV.b #0,&PMMCTL0_H mov.b #0,&PMMCTL2_L
我是否错过了某些内容或PDF是否错误?