This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:错误消息

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572127/msp430g2553-error-message

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:Energia

我是整个微控制器社区的新成员,但我对它非常感兴趣。 最近,我参加了TI在伊利诺伊大学举办的两个不同的研讨会。 我们使用了不同的MSP板,但每次尝试通过Energia将基本代码上载到主板时,我都会收到一条非常相似的消息。 我的错误是“MSP430-g++:错误:EXP430G2\Energia-MSP.10E18\hardware\tools\MSP430/include 1.6 :没有这样的文件或目录”。 我尝试在线运行CCS,但仍然收到类似的错误信息。 我在MSP 430FR6968,MSP 432和我的个人MSP430G2上收到了这样的错误消息。 我在TI研讨会期间使用的前两个,在演示过程中非常仔细地遵循了说明。 讲师无法确定错误的原因,因此我想知道这是否与我的笔记本电脑有关,从而导致了所有这一切。 非常感谢你们的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicholas,
    连接这些启动板时,是否正确安装了USB驱动程序? 您可以在Windows设备管理器中的端口下检查这些设置。 您的PC上似乎没有获得正确的驱动程序。
    如果未正确安装,则必须提供相同的驱动程序。 您可以从www.elprotronic.com下载FET-Pro430-Lite-3v41-Setup.zip并将其安装到您的PC上。 现在检查是否已安装。 如果您已将此软件包安装在默认目录中,则可以在以下位置手动提供驱动程序的路径:
    C:\Program Files (x86)\Elprotronic\MSP430\FET-Pro430\USB-Driver

    此致,
    Vikas Chola