This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:外部ADC参考

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/572097/msp432p401r-external-adc-reference

部件号:MSP432P401R

您好,

我们正在使用具有外部参考的MSP432 ADC。

 参考由外部传感器生成。

外部传感器电源由微控制器通过MOSFET控制。

请求您提供有关硬件初始化 顺序的建议。

它是先是控制器ADC初始化,然后是传感器电源 ,还是先是传感器电源,然后是MSP 432 ADC初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mohinikumari gonuguntla 说:
    是首先进行控制器ADC初始化,然后是传感器电源 ,还是先进行传感器电源初始化,然后是MSP 432 ADC初始化。

    没关系。 ADC将开始工作,而不考虑外部参考是否打开,其电压是否正确。 唯一的要求是-转换开始前应具有正确的参考电压,否则结果显然不正确。