This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:如何仅更新信息存储器(Sega)中的1字节数据?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571977/msp430f2619-how-to-update-only-1-byte-data-in-the-information-memory-sega

部件号:MSP430F2619

尊敬的各位:

我想知道 如何仅更新MSP430F2619的信息存储器(Sega)中的1字节数据?

例如:

SEG A (0x1000)      : 01 02 03 04 05 06 ......

  =>将第3个字节更新为0x77

                  : 01 02 77 04 05 06 ......    

谢谢你。

Sunglin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将Sega复制到RAM。 修改,擦除Sega,将RAM重写为Sega。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将Sega复制到RAM。 修改,擦除Sega,将RAM重写为Sega。[/QUOT]

    还有 另一种方式