This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249:用于固件OTA的自定义引导加载程序

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571877/msp430f5249-custom-boot-loader-for-firmware-ota

部件号:MSP430F5249

TI专家,您好!

我必须通过GSM执行固件OTA。为此,我需要开发自定义引导加载程序。请分享一些自定义引导加载程序的代码示例。我想在引导加载程序代码中执行以下操作:

1.我想将固件映像从非芯片闪存复制到芯片闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amardeep,您好!

    MSPBoot (SLAA600)是一个主内存引导装载程序,它提供了可用于强制启动应用程序的示例。 您还会发现扩展应用报告MSP430FRBoot (SLAA721)非常有益,因为它包括使用CC110x器件的OTA示例,并且专为大型内存模型(>MSPRAM)器件而设计,但仅适用于MSP430 64 KB 器件。

    应用报告SLAA450包含已发布的BSL项目/映像的软件包,并包含创建基于闪存的自定义BSL的说明。

    此致,
    Ryan