This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MCU电路布局

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571756/msp430g2553-mcu-circuit-layout

部件号:MSP430G2553

我使用MSP430启动板编写了一个程序。 当MCU在启动板上时,一切都很好。但现在我想把编程的MSP430G2553从启动板上取下,放到 我个人设计的电路中。 尝试执行此操作时,MCU不工作。 从MSP430启动板用户指南开始,除了下面所示之外,我似乎不需要任何其他内容。  

下面是我的电路。

其中PC7和PC6分别是:WFP UART和1.0 ,WFP 1.3 ,WFP 1.4 ,WFP 1.5 ,WFP 1.6 , WFP 1.7 是输入GPIO。

我可以/应该做什么?我不是这样做的? 我使用的是软UART,我是否可能需要为此配置某些内容?

谢谢!

Marshall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复位引脚上的47k电阻和1 nF电容器组合缺失。 检查G2 LP示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我现在就能用了。 但是,我没有使用1nF保护罩,因为我没有包含允许系统重置的按钮。 另外,我使用了10K欧姆电阻器,而不是47k电阻器,但它似乎工作正常。

    谢谢!!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R-C组合在RST引脚上形成缓慢上升的电平。 您不应忽略电容器。