This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:收发器的示例代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC3100, BOOSTXL-CC1120-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571669/msp430fr5739-sample-code-for-transceiver

部件号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他部件:CC1101CC3100BOOSTXL-CC1120-90

您好,  

我想问一下,是否有人使用任何MSP430FR的CC3100或CC1101的示例代码(或链接),例如用于Code Composer Studio的MSP430FR5739-5969</s>5969

谢谢

阿尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Albert,

    您可以在BOOSTXL-CC1120-90/TIDS-SIGFOX-CC1120-CC1190-BP (SWRA493)1120 (SWRA493),1190,MSP430FR57xx OTA (SLAA511)或MSP430FRBoot (SLAA721)软件包中找到这方面的示例。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    非常感谢您的快速回答。 一个问题,如何在CCS中获得“导入现有CCS/CCE Eclipse项目”选项,因为在我的版本(版本:6.1 .1.0.0022万)中它没有出现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Albert,

    我只需转至文件->导入-> Code Composer Studio ->CCS项目并浏览所需项目的位置。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是我问这个问题,因为你建议的代码示例是根据教程从“导入现有CCS/CCE Eclipse项目”导入的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果也是一样的