This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5328:使用MSP430F5328传达Elmos E 931.96

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571594/compiler-msp430f5328-communicating-elmos-e931-96-with-msp430f5328

部件号:MSP430F5328

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在尝试使用 MSP430F5328的Elmos E 931.96 进行书写和阅读。  

我配置了所有GPIO和寄存器,并且能够将值写入E 931.96 传感器,我通过示波器确认了这一点。  

但当我尝试从E 931.96 读取数据时,无法获得相同的价值。

我甚至用Elmos数据表检查了时间间隔。  

请帮帮我。

我是否可以获得E 931.96 的任何样本应用?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    TI提供的唯一资源包含使用不同通信类型的PIR: www.ti.com/.../slaa283b.pdf

    这是一种不太常用的串行通信形式,我不太熟悉。 您是否以预期的32 kHz FCLK控制系统并使用微控制器驱动读取信号(如图3所示)? 这很棘手,因为GPIO必须驱动输出,然后切换到输入以读取位,并多次执行此操作。 E 931.96 是否根本不响应,或给出意外值? 请提供一些示波器镜头,详细说明该行为。

    此致,
    Ryan