This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5244

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5229, MSP430F5244, MSP430G2553, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571574/msp430f5244

线程中讨论的其他部件:MSP430F5229MSP430F5244MSP430G2553MSP-FETMSP-EXP430G2

你(们)好

 我能够通过msp430g2553启动板仿真器对MSP430F5229进行编程。 但是我无法通过同一个仿真器对msp430F5244进行编程。  此仿真器是否支持msp430f5244? 或者主板设计是否存在硬件错误?

谢谢

Ananthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ananthi,

    我甚至不知道如何使用EZ-430对MSP430F5229进行编程,因为它只支持F20xx,F21x2,F22xx,G2x01,G2x11, G2x21,G2x31和G2x53设备(SLAU647的表1): www.ti.com/.../slau647f.pdf

    MSP-EXP430G2 LaunchPad的EZ-430不能用于对MSP430F5244进行编程,我建议使用任何其他MSP430 LaunchPad型号上的MSP-FET或EZ-FET硬件。

    此致,
    Ryan