请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 我有黑色版本的启动板。 不仅仅是一个,还有几个单元。 首先,位于主板右上方的IC101,周围的区域开始出现异常热。 但是当我将ESP模块连接到UCA2端口以将代码传输到收发器模块时发生了可怕的事情。 主板不再工作。 这不是第一种情况。 当我尝试使用ADC时,另一个MSP432启动板也发生了类似的情况。 MSP430启动板和TM4C129板从未出现过此问题。 是否有任何决心防止我燃烧为我的大学项目购买的其余MSP432板?