This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:ADC是否对任意数量的信道使用相同的转换时间?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571362/msp432p401r-does-adc-take-the-same-conversion-time-for-any-number-of-channels

部件号:MSP432P401R

大家好,

我正在对我的项目进行计时分析,我正在考虑使用两组不同的ADC集合的时间,一组转换3个通道,另一组转换12个通道。 除通道/内存设置外,它们都处于完全相同的设置下。 我发现在3通道版本上进行一组转换大约需要22个工时,但同样需要同样的时间来完成12个通道。  

我可以接受的时间量,但在相同的情况下转换3个和12个信道需要相同的时间,这是否也有意义?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连续转换12个信道比转换3个信道需要4倍的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我的想法。 我将查看我的设置,看看我是否在3通道设置中缺少一些内容。

    我会告诉你我找到了什么。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何衡量这些时间的? 我想是有问题的。