This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:与msp430fr2633的Zerocross pluse接口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571310/msp430fr2633-zerocross-pluse-interface-with-msp430fr2633

部件号:MSP430FR2633

您好,

由于我有由H11AA1 IC组成的零交叉检测电路,并尝试将zc信号提供给MSF430FR2633电容式触摸开发板的外部中断引脚之一(用于控制器和H11AA1辅助侧的3.3V电源来自同一电源) 我无法接收Ext中断,因此当交叉检查该问题时,我发现只要连接ZC信号以中断PIN ,ZC脉冲振幅就从3.3V下降到2V?????????

需要帮助以找出此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vinay,

    我同意Clemens的观点,即必须提供原理图,另请参阅数据表中的图15和有关光耦合器电路配置的在线材料,以确保设计正确。 MSP430FR2633引脚应通过清除相应的PxDIR位(重新启动时的默认设置)作为输入驱动。

    此致,
    Ryan