This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSPFlasher -支持MSP432启动板?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430-FLASHER, MSP-FET, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/571265/msp432p401r-mspflasher---support-for-the-msp432-launchpad

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:MSP430-FasherMSP-FET430UIFMSP-FETSEGGER

大家好,

是否有人知道MSP Flasher实用程序(www.ti.com/tool/MSP430-FLASHER)是否以某种方式支持MSP432 Launchpad?

我已经查看了MSPFlasher用户指南,它似乎不支持XDS调试探头,而只支持MSP-FET,MSP-FET430UIF,EZ-FET和EZ-FET lite和eZ430。 除非我丢失了一些东西,否则我无法使用此实用程序来刷新'vanano'启动板(=没有外部调试器?

MSP Flasher中是否有计划支持XDS? 如果不是,是否有另一个好方法以生产友好的方式备份MSP432的信息存储器(最好是可编写脚本的内容,例如通过GDB)?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定此问题的TI方面。

    但MSP432是Cortex M4,并作为带有JTAG和/或SWD调试接口的"ARM封装"提供。 每个市售的Cortex M调试POD都兼容,您可以使用任何一个,并显式支持MSP432。 (后者是调试POD固件问题)。

    SEGGER JLink是一个很好的选择,它附带了一系列单独的工具,包括独立编程。