This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:驱动传感器的UUPS上的电压-在数据表上无法找到

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1091776/msp430fr6047-voltage-on-uups-that-drives-sensors---can-t-find-on-data-sheet

部件号:MSP430FR6047

我正在尝试设计超声波流量计的传感器。 数据表具有USS单元并生成UUPS电压。 但我不知道电压是多少。 我需要先了解这一点,然后才能设计任何传感器。

非常感谢Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    实际上,您所看到的实际电压在某种程度上取决于传感器额定值和PVCC电压,但一般而言,因为CH0_OUT和CH1_OUT是PHY的一部分,PVCC为其供电,如果PVCC = 3.3V,您应该会看到大约3.3V的输出。  有意义吗?

    添加..检查制造商关于传感器额定电压的规格,确保它可以承受此电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dennis。 听起来不错。 由于我通常使用10V +范围内的驱动电压,我希望该电源具有一些电压倍增器和/或电压驱动。  我必须试一下它的性能。

    Richard