This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2122:错误识别CCS和调试器问题

Guru**** 2590620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2122, MSP430F2471, MSP-FET, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616093/ccs-msp430f2122-wrong-identifying-on-ccs-and-debugger-problems

部件号:MSP430F2122
主题中讨论的其他部件: MSP430F2471MSP-FET430UIFMSP-FETMSPDS

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

为什么CCS上存在错误消息“连接到目标时出错”,但我的芯片和我的项目是相同的?

我的芯片是MSP430F2122,我的项目设置也是MSP430F2122。

错误代码指出,目标设置(MSP430F2471)与实际目标类型(MSP430F2122)不匹配。

我应该如何解决?

芯片 是否损坏?

不再显示错误识别的错误消息。

调试器出现其它问题。

同一目标板可以与MSP-FET430UIF配合使用,但MSP-FET不能

此致,

诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norton:

    您能否仔细检查CCS中的项目设置? 您可以通过右键单击项目导航至"常规"来执行此操作。 您能否检查所选的变体是否为MSP430F2122?

    此致,

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    我已经检查过了。
    它是MSP430F2122,同一个项目可以使用其他MSP430F2122芯片进行调试,而不会出现任何错误。
    哪种问题会导致此问题?
    芯片在衬垫或PCB上是否有不良的粘贴?
    这是我的一个新项目,我制作了5块相同的PCB,用于测试和创建这个CCS项目。

    此致,
    诺顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yu,

    唯一可以解释这一点的另一个原因是部件实际上是MSP430F2471。 您能否对部件顶部的标记拍照并张贴,以便我验证它是哪种设备?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    您好 ,Caleb Overbay,

    这是您想要的图片吗?

    此致,

    诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norton:

    感谢您提供图片。 我需要与其他一些团队成员讨论此问题,并尽快与您联系。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norton:

    您使用什么编程器对设备进行编程(例如 MSP-FET,MSP-FET430UIF等)? 您是否可以尝试使用不同的编程器对设备进行编程并查看是否获得相同的结果? 还有多少台设备当前遇到此问题?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    因为这个项目还在建设中,所以我只使用CCS的'edbug '来编程芯片。
    到目前为止,我只有这个芯片的标识是错误的。
    但昨天我又尝试编程时,却不能编程。
    CCS告诉我错误信息为“Unknown Device (未知设备)”。
    我不知道PCB有坏垫或芯片损坏。
    请告诉我解决问题的方法,或者如果我再次遇到此问题,我可以如何解决。

    真诚,
    诺顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对MSP430进行编程时,即使在CCS中使用'dbug',也必须使用调试器。 那么,将MSP430连接到您的PC的器件是什么?是否可以尝试使用不同的调试器?

    我还不知道如何解决这个问题,我正在与TI内部的其他人一起努力寻找解决方案。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Caleb Overbay,

    如下图所示,这是我使用的调试器。

    粘贴在调试器背面的序列号为140.7001万FA。

    顺便说一句,我想问一下图片中白色调试器和黑色调试器之间的区别

    几天前我对我们的产品进行了计划,但下面有一个问题,

    有些芯片不能用黑色芯片编程,而白色芯片可以编程。

    之后,我继续在CCS6上处理我的黑色项目,并收到错误消息“未知设备”。 甚至是在CCS6上创建的新空项目。

    在CCS6上创建的项目中,main.c文件中只有WDT。

    那么,我的调试器是否有任何问题,或者我的PCB或芯片是否有问题?

    此致,

    诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供此信息。 图片中的黑色调试器是MSP-FET。 它是我们最新的调试探测器。 白色设备是MSP-FET430UIF,是MSP-FET的前身。 您对该问题的描述使 我认为这可能是调试器的问题,也可能是MSP430连接到调试器的方式的问题。 为了更好地理解这个问题,我还有几个问题:

    1. 目前有多少台设备遇到此问题?
    2. 您能否提供MSP430和调试器之间连接的示意图?
    3. 对器件进行编程时,调试器是为MSP430供电 还是目标板供电?
    4. 最初,您看到MSP430F2122被确定为MSP430F2471
      1. 您是否再次看到此错误?
      2. 还是只是未知设备错误?

    我认为原理图是这里最重要的信息。 如果您不愿意将其发布到论坛上,您可以在E2E上向我发送朋友邀请和私人消息。

    此致,  

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Caleb Overbay,

    感谢您回复我。

    以下是您所提问题的答案,

    1.我们生产了大约520件产品和大约20件产品(几乎是4 % 产品),我们与代理商建立了联系,然后告诉他们问题所在。

    我们已将故障芯片送交该处,我们仍在等待答复。

    2.我已向您发送朋友邀请。 当您回复时,请向我发送一封私人邮件,我将向您发送整个示意图。

    3.目标板为。 有一个电源电路为整个PCB供电。 电源是电源或交流电源。

    编程时,我使用电源。

    4.自从我将调试器更改为白色调试器后,我现在再也没有发现问题了。

    关于调试器和环境,我可以为您提供更多信息。

    长期以来,我们使用白色调试器对MSP430进行了编程,创建和任何其他工作。

    自CCS6发布以来,我们购买了两个黑色调试器。 一个来自Mouser,另一个来自TI商店。

    但是Mouser的调试器存在一些问题,所以我们回到Mouser。

    之后,我们仍然使用白色调试器通过CCS4进行编程或创建。

    到目前为止,我认为我应该升级到新环境并使用更新的工具,因此我已经与我们公司的其他人进行了讨论。

    我在CCS4和CCS6上同时使用黑色调试器和白色调试器。 主要用于CCS6和黑色调试器。

    我们上周为我们的产品进行了编程,遇到了问题。

    另一方面,我几乎已经完成了编程,并且在编程错误方面遇到了一些问题(如下图所示),因此我将工具更改为白色调试器。

    之后,我可以成功编程。 我使用了工具来读取调试器版本,黑色版本变为1.00 .00.000 (下图)。

    这些是其他一些信息。 希望它们有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我收到了您的友谊请求并向您发送了一封邮件。 我建议将CCS更新到最新版本。 您可以在此下载页面上找到v 7.2。 之后,我将再次尝试使用MSP-FET (黑色调试器),看看您是否有任何问题。 如果将MSP-FET连接到更新的CCS并尝试对MSP430进行编程,它将自动提示您更新此MSP-FET上的固件。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    当CCS显示需要升级的消息时,我总是为MSP-FET执行升级。
    我告诉过,该版本将成为1.00 .00.000 ,但它可以工作。
    有时会显示错误消息*.out load failed。
    我不知道MSP-FET或芯片与FET之间的电线是否断开。
    顺便说一句,我已通过私人信息向您发送了原理图。
    请对其进行检查。 非常感谢。

    此致,
    诺顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经查看了您的原理图,注意到在编程时,您通过目标板向设备提供VCC,但没有将其连接到调试器。 MSP430硬件工具用户指南的图2-2 显示了如何通过Spy-Bi-Wire接口正确连接到MSP430F2xx。 如图所示,您需要将MSP430 VCC连接到调试器(MSP-FET或MSP-FET430UIF)的4号插针(VCC_TARGED)。 如果没有此连接,调试器将难以与MSP430通信。 有时它可能起作用,有时它可能不起作用。 我强烈建议进行此更改,否则无论使用哪种调试器,对MSP430进行编程都会遇到更多的问题。

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb Overbay,

    当我按照您告诉我的方式使用时,状态与原始状态相同。(在目标板上的VCC_TARGET和VCC之间添加一条电线)

    下面是我的操作,

    1. 我没有更换任何电线或硬件连接,也没有使用黑色调试器进行调试。
      有时它可以工作,有时它不能工作。 (这是原始状态)
      我只更改了调试器(处于此状态的白色调试器),它可以工作。
      顺便说一句,我们在我给您的原理图中使用了CONNECT和白色调试器已有很长一段时间了,没有什么问题。
    2. 我在目标板的VCC和调试器之间添加了导线,就像您告诉我的那样。
      但是,白色的一个可以工作,而另一个不能工作。

    CCS显示如下图所示,黑色调试器,即使我单击‘运行’。

    但它可以使用白色调试器正常运行。

    此致,
    诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norton:

    即使白色调试器在没有VCC_TARGET连接的情况下一直工作,但并不意味着它始终可以工作。 调试器需要能够知道工具的VCC,以便能够将适当的电压应用到RST和测试线路。 如果没有VCC_TARGET连接,则您的操作超出了规范,并且很可能在某个时刻遇到问题。

    在您提供的屏幕截图中,您的部件似乎处于调试模式。 这是否意味着您能够使用MSP-FET (黑色调试器)将代码加载到部件上? 在添加VCC_TARGET连接之前,您无法执行此操作。正确吗?

    您能否告诉我Spy-Bi-Wire接口连接到的MSP-FET的哪些引脚(原理图上的CN3)? PIN码及其描述最好。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb Overbay,

    这两个调试程序都可以将代码加载到芯片中。

    MSP-FET似乎存在一些错误信号或其他错误的问题。

    单击Run (运行)后,它可以运行多个代码并变为类似于屏幕截图的状态。

    当我更改为MSP-FET430UIF时,不会发生这种情况

    我使用外部板作为调试器和目标板之间的桥梁。

    连接与您提供给我的数据表屏幕截图图片相同。

    我已在示意图上列出了这些内容。 我认为这个数字比文字更清楚。

    请对其进行检查。

    因为下图是外部板,文件是原理图。

    此致,

    诺顿

    e2e.ti.com/.../Protel-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您提供更多信息。 我仍在为您做这件事,但我需要与一些更熟悉MSP-FET的同事交谈。 我很快就会给你回复。

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    感谢你的帮助。
    等待您的新闻。

    此致,
    诺顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norton:

    感谢您的耐心等待! 因此,我们可以尝试重现问题并找到解决方案,您可以提供以下内容:

    1. 您的IDE和IDE版本是什么?
    2. 您使用的是什么操作系统?
    3. 您使用的MSP调试堆栈(MSPDS)版本是什么?
      1. 可通过以下帮助-->关于Code Composer Studio -->安装详细信息--> TI MSP430工具链--> MSP调试探头驱动程序在CCS中找到此信息
      2. 然后,在底部窗口窗格中,向下滚动到MSPDebugStack版本:

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb Overbay,

    1. 您的IDE和IDE版本是什么?
      >>我的IDE是CCS6
      >>我使用CCS4已有很长时间,直到几个月前,CCS4没有任何问题。
      >>因为我所在的公司拥有CCS6的许可证,所以我升级到CCS6。
    2. 您使用的是什么操作系统?
      >> Windows 7 Professional x64
    3. 您使用的MSP调试堆栈(MSPDS)版本是什么?
      >>我无法在CCS上查看此信息?
      >>我如何解决问题或如何获取信息?

    此致,

    诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norton:

    您是否尝试更新至CCS v7? 从CCSv7到现在,所有版本的CCS都是免费的。 此外,在您发布的屏幕截图中,如果您进一步向下滚动,您应该会看到标题为“TI MSP430工具链”的文件夹。 此文件夹是否不存在?

    或者,如果在默认路径中安装了CCS,则可以通过转至 C:\ti\ccsv6\CCS_base\DebugServer\drivers查找MSPDS版本。 然后右键单击MSP430.dll并选择属性。 窗口打开后,选择Details (详细信息)选项卡,然后您将看到Product Version (产品版本)。


    此致,
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb Overbay,

    根据您的建议,我现在正在尝试安装IDE并将其更新到版本7。
    如果对CCS7有任何疑问,我将创建一个新帖子。
    另一方面,大多数项目(关于95 % 项目)是由CC4创建的,很少项目是在CCS6,
    是否可以将项目直接导入到CCS7中,并且除调试器外,它们可以正常工作?
    最后关于IDE,我还没有卸载CCS4和CCS6,它们是否可以与CCS7一起存在于同一台PC中? 还是应该卸载旧版本?
    我决定在使用最新版本的CCS完成测试后卸载所有旧版本,而不会出现任何问题。


    安装详细信息中没有标题为“TI MSP430工具链”的文件夹。
    但根据您告诉我的路径,MSP430-dll的版本是3.9 .1.2。
    这是下面的窗口,但语言是中文。

    顺便提一下,这些问题是否会用于MSP-FET和MSP-FET430UIF的主要故障?
    我最近在项目中使用了MSP-FET430UIF。

    此致,
    诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norton:

    请务必告知我问题是否已通过CCSv7解决。

    您使用较早版本的CCS创建的项目应正确导入到较新版本中。 计算机上也可以存在多个版本的CCS。

    我正在收集这些信息并将其提供给我们负责MSP-FET的团队。 这样,他们将尝试重现问题并找到根本原因。 感谢您在此过程中的耐心等待! 当我向我的团队了解更多信息时,我会随时向您提供最新信息。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    当然,让您知道CCS7中是否仍存在该问题。
    你应该等我几天,因为我现在需要为我的团队做一些其他事情。
    一旦我开始使用CCS7,我将与您保持联系并上传信息和其他新闻。
    顺便说一下,我已经完成了CCS7的安装。
    从现在开始,我将使用CCS7作为我的项目的主要IDE。
    我将使我的MSP-FET和MSP-FET430UIF进入原始状态并试用它们。
    经过几次测试,我会向你们汇报。

    此致,
    诺顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb Overbay,

    我继续使用CCS7测试调试程序。

    现在我可以向您提供一些信息。

    1.我的两个调试程序都首次使用CCS7,它要求我升级调试程序,我同意。

    2.如果我使用MSP-FET (黑色),有时会出现“Unknown device”(未知设备)或“*.out load failed”(*.out加载失败)错误。

    3.与往常一样,它可以与MSP-FET430UIF (白色)一起正常工作。

    4. JTAG和目标板之间的所有电线都与我提供给您的原理图相同。
    我没有更换任何硬件,VCC_TARGET针脚仍为常闭

    如果您需要任何信息,请告诉我。

    我将尽我最大的努力支持您解决我的问题。

    此致,

    诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norton:

    要使两个调试程序正确操作,需要VCC_TARGET连接。  否则,您的操作超出规格,我无法就预期行为提出建议。 请确保所有测试都包括此连接。 您能否进行此更改并告诉我您是否仍有问题?

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb Overbay,

    我更改了连接VCC_TARGET的方式,但MSP-FET仍存在问题。
    但每次按"debug"时不会出现错误消息。
    更改后,“未知设备”不再显示,但“*.out load fail”仍然存在。

    这些是我在连接到VCC_TARGET后遇到的一些问题。

    有时,它会像下图一样压碎并粘在同一视图上。

    有时,它指示USB FET的电压1562值不正确/不允许。

    每次显示错误时,这些值都不同。

    我的两个调试器都有相同的故障,但VCC_TARGET实际上连接到3.3V。


    我以前遇到过“*.out load fail”的问题,但在再次按“Debug”后,可以执行所有操作。
    我以前曾问过这个问题,但到现在为止,我还没有得到任何解决办法。

    此致,
    诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norton:

    感谢您提供更多信息。 这看起来MSP430和MSP-FET之间的VCC连接不正确。 只是确认一下,您正在将MSP-FET的VCC_TARGET引脚连接到MSP430的VCC?

    您是否测量过电压以确保它实际上也是3.3V?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    我将MSP-FET的VCC_TARGET连接到与MSP430相同的VCC。

    I提供给MSP430和VCC_TARGET的VCC由芯片AIC1734-33制成。
    我测量IC的输出和连接到MSP430的VCC I的输出为3.29V。

    此致,
    诺顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norton:

    我们目前为止发现的所有问题都表明,这是一个硬件问题,涉及到MSP430的连接不正确或有故障。 您能否验证连接到MSP-FET的GND是否与MSP430使用的GND相同?

    此外,您能否在发生故障时探测VCC_TARGET,RST和测试线路,并确保在尝试连接到部件时VCC保持在3.3V?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    好的,我将确保MSP430和调试器之间的连接。
    目前我使用MSP-FET430UIF,但我没有遇到问题。
    与往常一样,MSP-FET也存在错误。

    我已再次检查连接,结果如下。
    GND连接到与MSP430相同的GND。
    VCC_TARGET与MSP430连接到相同的VCC,即使存在错误代码,它也是3.3V。
    RST和测试线路已使用您上次给我的JTAG数据表的屏幕截图,通过相同的导线连接至MSP430。

    因此,
    您说过这是硬件问题,但MSP-FET430UIF如何正常工作,但MSP-FET不能正常工作?
    如果硬件中存在不正确的连接,它可以与任何调试器配合使用,对吗?
    我已经尝试了我们制造的所有连接调试器和MSP430的外部板,它始终工作,没有任何问题。
    但问题与我告诉您的状态相同。

    最后,我仍将尝试测试我们的调试器。
    如果我需要检查某些部分,请告诉我。
    非常感谢。

    此致,
    诺顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norton:

    首先,我要感谢您在此过程中的耐心等待。 您一直非常合作和理解。

    您的目标板和调试器(MSP-FET和MSP-FET430UIF)之间的所有连接似乎都是正确的。 我看到您在RST线路上安装了2.2nF电容器。 这是RST线路上建议的最大电容,与MSP-FET的连接可能会增加一些额外的电容。 您是否可以尝试将此电容降低到1.1nF并重新测试?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    感谢您牢记此问题。
    我们最近制造了一个新的PCB,我将使用一个更小的电容器,而不是告诉您结果。
    用一个较小的电容器完成测试后,我会告诉你我得到的结果。
    感谢您的帮助,并对您浪费时间等待我表示抱歉。

    此致,
    诺顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norton:  

    无需道歉。 感谢您让我知道我们会有所延迟。 完成测试后,只需回复该主题即可。  

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb Overbay,

    为了减少浪费时间,我在完成整个全新PCB之前已经回复了。

    这种印刷电路板使用另一个MCU。

    将重置电容替换为1.2nF后,结果与之前的状态相同(没有1.1nF可供使用)。

    下面是对操作的描述。

    我已经开始制造新的PCB,通常我会先将MCU和JTAG粘贴用于调试器,然后进行代码更新测试。

    正如你给我的建议,我已将电容更改为更小的电容。

    与往常一样,MSP-FET430UIF可以完成工作,而不会出现任何错误,但MSP-FET会显示如图所示的错误代码。

    这次只有MCU在代码更新的操作下。

    但印刷电路板的成品更适合。

    顺便说一句,我还有其他一些问题要与您讨论。

    1.除电容外,从重置引脚到VCC仍有一个电阻器。(您可以使用我提供的方案进行检查。)

    残留程序是否喜欢调试或上载操作?

    2.引脚VCC_TARGET是用于从调试器为MCU提供电源,还是仅让调试器和MCU具有相同的电压电平?

    此致,

    诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    我在当前的项目中使用了MSP-FET430UIF,一切看起来都很好。
    但MSP-FET仍存在一些问题。
    老实说,我们购买了两个MSP-FET,但遇到类似的问题,我们退回了两个MSP-FET中的一个。

    否则,将VCC_TARGET连接到目标MCU的VCC有何用途?
    它是否用于为MCU供电?

    此致,
    诺顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norton:

    建议使用RST线路上的上拉电阻器,这是正常操作所必需的。 VCC_TARGET连接不用于为MCU供电。 对于您的特定设置,MCU应该从其安装所在的板上接收电源。 VCC_TARGET连接用于确保MCU具有编程所需的正确电压电平,并且调试器和MCU使用相同的电压电平。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norton:

    我只是想检查一下此状态,看看您是否能够解决该问题?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    感谢您的关注。
    很遗憾,在将引脚连接到VCC_TRAGET后,我没有解决问题。
    现在,我使用MSP-FET430UIF,它可以正常运行来完成所有的任务和项目。
    我已经和我的老板讨论过这个问题,他让我在下次我们构建新的PCB时,在JTAG连接器中添加VCC_TARGET的引脚。
    我将在创建下一个项目或下一个PCB后告诉您状态。
    很抱歉在您上次回复我后忘记给您反馈。

    此致,
    诺顿