This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:具有微控制器的宽范围传感器接口。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616070/msp430f5419a-wide-range-sensor-interface-with-micro-controller

部件号:MSP430F5419A

大家好,

 在我们的项目中,需要连接输出电压为14V至110V的传感器

IE如果电压高于14伏(如果电压高),则会达到110伏

低于14伏是低电压  

隔离是必须的  

请帮助我们解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nibhin,

    您能否提供有关传感器以及如何将其与MSP430配合使用的更多信息? 它只是一个低于14V = 0且高于14V = 1的二进制输出吗?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

     我们感谢你的答复

     这是铁路产品的传感器。

    传感器输出为4至5 mA  

     它是您所猜测的二进制输出

     低于14V=0且高于14V =1,(但电压可能高达110v)

    我们需要通过隔离来监控传感器(0或1)的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nibhin,

    这可能是一个由我们的隔离团队更好地回答的问题,但我会在将其循环之前获得更多信息:

    1. 您尝试实现哪种数据速率?
    2. 您能否提供传感器部件号?

    此致,  

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nibhin,

    您对此有任何更新吗? 您是否能够开发出与MSP430接口的解决方案?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,
    很抱歉回复延迟,
    实际上,我们也在等待客户提供有关传感器的更多详细信息,一旦我们获得了更多详细信息,我们将向您提供最新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nibhin,

    我将关闭此线程,但如果您有任何更新/问题,请随时再次回复,该线程将重新打开。

    此致,
    Caleb Overbay