This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:如何在IAR 8.1 中逐步创建TI-RTOS项目

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/620154/rtos-msp432p401r-how-to-create-a-ti-rtos-project-in-iar-8-1-step-by-step

部件号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

我想在IAR中逐步创建TI-RTOS项目,而不是使用命令行。由于PC的不同,这种方法很难实现

我不想使用web方法,因为我的PC无法通过  IAR 8.1 中的IAR集成解决方案下载TI-RTOS示例

 是否有一种简单的方法来创建我的RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kissn,

    您是否下载了包含TI-RTOS内核的SimpleLink MSP432 SDK? 如果是这样,您可以轻松地转到以下路径并导入空项目,这是我们建议的启动空白TI-RTOS项目的起点,因此是“空”

    C:\ti\simplelink_msp432_SDK_1_40_00_28\examples\RTOS\MSP_EXP432P401R\drivers\empti\titos\IAR

    您还可以使用SimpleLink MSP432微控制器的IAR嵌入式工作台用户指南了解有关MSP432和IAR的更多信息。 www.ti.com/.../slau574g.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了msp432 SDK

    并打开位于以下路径的IAR项目:

    IAR版本为8.11,

    IAR的安装路径是

    C:/IAR

    我不知道如何在IAR中打开RTOS项目,您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不奏效
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kissn,

    本文件第4节: www.ti.com/.../slau574g.pdf
    建议如何查看项目中的所有示例。 这提供了一些有关RTOS项目需要考虑的事项的详细信息,并为您指出以下建议。

    请遵循“IAR EWARM中的集成TI-RTOS示例” processors.wiki.ti.com/.../Creating_TI-RTOS_Applications_in_IAR_Embedded_Workbench中详细说明的步骤

    这应该可以解决我认为您看到的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kissn,

    我认为这已经结束了。 请重新发布以打开此线程以获取与此线程相关的任何信息,否则,对于任何其他问题,请创建新线程。 谢谢!