This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Gang:MSP串编程器保修

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/620147/msp-gang-warranty-for-msp-gang-programmer

部件号:MSP-Gang

您好,

请问,此MSP串编程器是否有任何保修? 我遇到了一些问题,怀疑编程器无法正常工作。

此致,

KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KH,

    随工具一起提供的MSP-Gang包装箱中应包含一份表格,其中详细列出了可能存在或不存在的任何法律声明/免责声明/担保 (我不知道,您应参阅表格了解此信息)。
     
    但是,您能否提供有关哪些功能不起作用的信息? 我希望我们能够帮助您解决您遇到的任何问题。 我们通常需要了解一些事项来诊断使用MSP-Gang时出现的问题:
    1.您尝试做什么,您看到的是什么行为? 是否报告了任何错误消息?
    2.使用的固件版本和使用的MSP-Gang硬件(您可以通过在GUI中转到关于>关于来获取)。 我通常建议使用最新版本的MSP-Gang软件,该软件可从以下网址获得: www.ti.com/.../msp-gang。 目前最新版本是1.2 .8.0。
    3.此外,您可以使用GUI并转至Tools (工具)> Self Test (自检),让GUI在MSP链上运行自检。 如果发现任何故障,请附加结果文件。
    4.提供有关MSP-Gang与您的设备之间的JTAG/SBW连接的信息,以及设备上JTAG/SBW线路上的任何无源设备或其他组件的信息。
    5.您的MSP-Gang GUI设置

    此致,
    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katie:

    感谢您的及时回复。 我从编程器看到的错误是Err 23。 这是什么意思? 我将运行自检并尽快更新您的信息。

    此致,

    KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,

    请参阅MSP-Gang用户指南 www.ti.com/.../slau358 的2.3 状态消息部分,您可以找到错误编号列表以及与它们对应的错误消息。 参见第48页,您可以看到错误#23是“MCU设备初始化失败”。 此错误意味着群组无法连接到设备。 如果MSP-Gang设置或与目标设备的MSP-Gang连接不正确,通常会发生这种情况。

    以下信息将帮助我们缩小问题范围:
    1.您是否可以显示显示JTAG或SBW连接的原理图片段,或列出连接? JTAG或SBW线路上是否有任何其它器件或无源组件? 这些连接需要与《MSP430硬件工具用户指南》第2章 www.ti.com/.../slau278中的其中一个数字完全匹配
    2.是否可以显示显示MSP-Gang GUI设置的屏幕截图?
    3.您能否提供有关MSP430主板如何供电的信息? 它是单独供电(如电池或电源),还是由MSP -组本身供电进行编程? 这将影响应进行的连接。
    4.您是否使用长电缆将设备/板连接到MSP组合,或者您是否使用提供的电缆?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,

    有关上述要点的任何更新? 您是否仍遇到此问题?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Katie:

    最有可能是硬件故障。 感谢您的帮助!

    此致,
    KH