请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
我遇到了有关MSP430编译器的问题。
我们需要使用Coverity对源代码进行静态分析。 Overity支持的TI编译器版本如下所示(TI cl470)
但是,我目前使用的编译器版本是cl430 (MSP430 TI C Compiller 4.3 G.3.3)。 此外,CCS中似乎没有“可用软件”提供的cl470
是否有人知道我可以从哪里下载此cl470? 此cl470是否表示4.7 0版本?