This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:MSP组编程器错误13:VCC编程MSP430F6779IPZ的值太低

Guru**** 2925520 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FE4272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617127/re-msp-gang-programmer-error-13-vcc-is-too-low-programing-a-msp430f6779ipz

主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSP430FE4272MSP-Gang

我在对MSP430FE4272 MCU编程时遇到了同样的问题,如果将VCC电源设置为“由编程器提供”“整个范围”,我就会通过MSP-FET成功编程,而光编程器也会进行粗略编程。 但当我将设备配置为从"外部"提供时,显示错误13 VCC太低。 我测量并发现外部VCC是3.2 电压。 有什么解决方案吗?

以下是错误的快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Getaneh:

    您是否可以共享MSP-Gang与目标板之间的连接? 您需要确保在从MSP-Gang供电时,只有JTAG插头的插针2连接到设备VCC,但在提供外部电源时,只有JTAG插头的插针4连接到设备Vcc。 您能否确认连接是什么?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Getaneh:

    您是否能够解决问题? 我们是否还可以做更多的事情来帮助您?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我的问题已解决,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到! 感谢您的更新。

    -Katie