我们购买了新的MSP-Gang程序员来替换旧型号。 我们安装了当前的软件, 目前正在使用交互模式。 大多数时候东西都能正常工作,但有时台式机在从钉子平台接口上移除PCB时会失去与编程器的USB通信。 然后,软件将开始“查找”MSP-Gang。 软件将继续在这一循环中运行,永远找不到MSP-Gang,直到MSP-Gang断开连接,PC重新启动以及程序员重新连接。
我们最终在钉床上安装了一个小盖子和电阻器,以便能够高速编程。
其他人是否经历过类似或相同的经历? 我们唯一改变的是编程器。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们购买了新的MSP-Gang程序员来替换旧型号。 我们安装了当前的软件, 目前正在使用交互模式。 大多数时候东西都能正常工作,但有时台式机在从钉子平台接口上移除PCB时会失去与编程器的USB通信。 然后,软件将开始“查找”MSP-Gang。 软件将继续在这一循环中运行,永远找不到MSP-Gang,直到MSP-Gang断开连接,PC重新启动以及程序员重新连接。
我们最终在钉床上安装了一个小盖子和电阻器,以便能够高速编程。
其他人是否经历过类似或相同的经历? 我们唯一改变的是编程器。
谢谢!
Katie,
我们最初遇到了两个问题:无法编程和软件失去通信。
无法编程的问题已解决,请参阅以下内容:
我们发现了一个应用说明,建议在TCK线上使用4.7K电阻器。我们尝试过,但未完全解决问题。 我们的MSP430程序固定器 具有一个可锁定板并通过Pogo引脚连接到的控制杆。 通常情况下,主板会免提。 据观察,每当有人 同时握住配电板并用手指触摸TCK线时,它总是编程,否则有时 会失败。 我们在 TCK到 GND的4.7K电阻器上并行添加了10pF电容。 现在IT程序完美无缺。 旧编程器(即Gang 430)偶尔会遇到这种问题,随机地说,第一次板不会编程。 对于两个程序员来说,这可能是 由于我们的程序装置中的配线和Pogo引脚造成的。
通信中断问题也得到了解决,见下文:
使用夹具的技术较新。 当他意识到插入/卸下板时可能会短路,他 会 更加小心,现在这个问题 已经消失了。