This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP432P401R:编译器/MSP432P401R

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618651/compiler-msp432p401r-compiler-msp432p401r

部件号:MSP432P401R

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,我正在评估将应用程序从TIVAC 迁移到MSP432P401R以降低电流消耗。

有人能告诉我 ,两个UC在软件驱动程序和库方面的兼容性一般如何?

第二个问题是 ,MSP432P401R的开发阶段是什么,每个封装是否有商业样品?

谢谢

詹卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gianluca,
    您可以在此处订购生产样品。  

    提供三种封装:LQFP,VQFN,NFBGA。 我不相信图书馆是兼容的,但我已联络了一位同事,要求澄清。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gianluca,

    虽然两种产品的库结构相似,但API定义之间存在很大差异。 基于TivaC/TM4C构建的应用需要大量工作才能移植到MSP432P4设备。

    谢谢!
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gianlica,

    我希望我们已经回答了你关于这一主题的问题。 我将继续并结束此线程。 如果您认为我们尚未回答您的问题,请在此处重新发布。

    谢谢!
    SAI