This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:ADC输出满刻度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/620687/msp430fr5869-adc-output-full-scale

部件号:MSP430FR5869

您好,Champs:

 

我们使用VCC:1.9V,并将AVCC=1.9V设置为ADC输入。此外,VREF=AVCC设置。

但是,输出ADC全扇形值不能达到1.9V。 此值显示1.2V。
我们还将带内部REFVSEL的VREF=2.0V更改为2.0V。 但是,ADC全屏值仍为1.2V。

 

我们想确保,如果我们想要获得2.0V的全刻度,我们必须将AVCC设置为大于2.5V或某个打孔数。 但是,我们的电路HW限制,我们必须使用AVCC=2.0V。

 

你知道这个原因吗?

 

此致,

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kz777,

    查看MSP430FR5869数据表 www.ti.com/.../msp430fr5869中的表5-32 REF内置参考 ,您可以在Vref+规格中看到,您需要最低VCC 2.2V才能支持REFVSEL = 2.0V。 在AVcc = 2V时,您很可能无法达到2V Vref+,因为这超出了规格。

    但是,您能否解释您所说的"值显示1.2V"的含义-您是否说ADC结果是相当于1.2V的十六进制值(因此不是完全0xFFF)? 或者,您是否说您在引脚上输出参考电压,而您只看到1.2V?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katie:
    感谢您的意见。 此值为" ADC结果是相当于1.2V的十六进制值(因此不是完全0xFFF)"。
    但是,我的问题是,客户会喜欢使用VREF =AVCC。 此数据表要求内部VREF用例。 如果我们在VREF (=AVCC)之外,则输出ADC十六进制值相当于2.0V时仍需要2.2V?

    此致,
    KAZ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kz777,

    请您分享一个代码片段,显示ADC的所有相关代码,以便我们检查设置并重现您的问题。

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kz777,

    您是否能够共享代码? 如果需要,您可以将其脱机发送。 或者您是否发现了问题?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,kz777,

    由于不活动,我将关闭该线程,但如果您有更新,您始终可以重新发布。

    此致,
    Katie