主题中讨论的其他部件:MSP-FET, MSP430F4.7197万, MSP430F6736A
你(们)好
我正在使用MSP-FET将固件成功加载到定制板上的MSP430-F6736A中。
我使用的是由8线带状电缆组成的自定义JTAG电缆。
这不会产生任何问题。
因此我可以假设我的电缆正常(长度180 mm)。
这是我的主板上的JTAG连接器....每个轨道都连接到适用的MSP430引脚。
我现在想使用MSP组加载固件,并使用与上述相同的电缆。
董事会有自己的权力(自然),而帮派的成立是为了不向目标供电。
当我尝试加载MSP时,我收到错误14 "Vcc too high (Vcc太高)"...但测量时,Vcc是3.25 ,所以很明显它不是太高,所以错误消息肯定意味着其他事情。
作为测试,我确实降低了板电压,所以Vcc是2.8V,但后来我得到了一个错误23 (MCU初始化失败),我认为这是相当正确的,因为电压太低。
我确实尝试降低数据速率,但仍然给出相同的错误14。
我知道该组没有故障,因为我已使用标准JTAG电缆和TS430PZ100A成功读取MSP430F4.7197万上的闪存。
这是耙串设置。
我的问题是:什么可能是错误的?
谢谢