This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:唯一标识用于调试和测试的MSP-FET

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP-FET, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621765/msp-fet-uniquely-identifying-an-msp-fet-for-debug-and-test

部件号:MSP-FET
主题中讨论的其他部件:MSP-GangMSP430-FasherMSP-Fasher

目前,我们在一个测试夹具中有2个MSP-FET装置(而不是使用MSP-Gang),我们更希望能够唯一地识别每个FET,以便能够知道它与夹具的哪个部分相关联。

这在MSPFlasher中似乎是不可能的,因为API除了通过COM端口之外,没有声明任何有关识别设备的信息。 我确定设备将会更改(IE PC),以运行固定装置,因此这不是很有用。

 MSP430 DLL API文档在标识FET方面似乎没有任何内容,但它附带了什么(即DUT [被测器件])。

我错过了什么吗?

或者,这是否必须是每次迁移设备时(或任何情况),必须使用连接设备时提供的端口ID进行设置等?

感谢您对如何执行此操作或最佳实践的任何见解。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Stephen:

    感谢您的详细帖子。 MSP430-Flasher通过其COM端口识别每个MSP-FET,这是正确的。 我通过将两个MSP-FET连接到我的PC并在可执行文件所在的同一目录中发出以下命令来确认这一点。

    $ MSP430Flasher.exe -i检测 

    下面是我的命令提示符窗口中显示的内容。

    我理解您对使用COM端口作为标识符的担忧,尤其是在您切换PC时。 据我所知,这是唯一支持的标识符,但我将与我们的工具团队确认。 我假设您不会频繁更改PC,因此这可能是对脚本或配置的快速检查和更改。

    我很高兴您提到了MSP-Gang,因为这确实是同时对多个设备进行编程的最佳工具。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,正如Ryan在下面的主题中提到的,两个MSP-FET不能并行工作,但MSP-Gang可以并行工作。

    此致,


    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="James Evans"]

    我理解您对使用COM端口作为标识符的担忧,尤其是在您切换PC时。 据我所知,这是唯一支持的标识符,但我将与我们的工具团队确认。 我假设您不会频繁更改PC,因此这可能是对脚本或配置的快速检查和更改。

    [/引述]

    我的闪光灯有一个-about命令,它将从TLV结构返回主设备的唯一ID (晶片/ Pos X / Pos Y)...

    D:\MSP430>FLASH -关于

    在COM7中找到SBW+

    关于

    ID:5B0342B000300024</s>0.00300024亿
    PCB v 1.32 14.09 2016
    Bv SL 0.75 26.04 2016年
    SBW+ v 1.30 07.03 2017

    如果MSP-Flasher / dll中不存在此功能,则可以轻松实现。

    [报价用户="James Evans"]

    我很高兴您提到 了MSP-Gang,因为这确实是同时对多个设备进行编程的最佳工具。

    [/引述]

    [报价用户="James Evans"]

    此外,正如Ryan在下面的主题中提到的,两个 MSP-FET不能并行工作,但 MSP-Gang 可以并行工作。

    [/引述]
    不,我不认为MSP-Gang是 同时对多个设备编程的最佳工具,但这是另一个主题。
    并且在并行使用多个FET (运行更多MSP-Flasher实例)时不会发现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zrno:

    我的评论是关于MSP430-Flasher的,它没有像您的自定义版本一样的“关于”标志。 请随时分享如何实施。

    关于我对MSP-Gang的评论,我建议使用它而不是MSP-FET,原因如下:

    • 对于同时编程两个以上的MSP430器件,MSP-Gang比使用单个MSP-FET要便宜得多。
      • 8 MSP-FET的价格约为920美元(基于TI.com的当前定价)
      • 1 MSP-Gang约为250美元(基于TI.com的当前定价)
    • 与在测试和生产过程中节省时间的MSP-FET相比,MSP-Gang通过4线JTAG更快地对器件进行编程。 对于SBW,它们所需的时间大致相同。

    这些只是我的建议,因此您可以自由选择最适合您的工具。 我们只想帮助您使用它们!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序