您好,
我想知道MSP432 MCU的哪个地址是我们下载程序的地址,MSP432 MCU的哪个地址是第一个指令执行的地址?如果我想从任何其他地址执行指令,我该怎么办?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想知道MSP432 MCU的哪个地址是我们下载程序的地址,MSP432 MCU的哪个地址是第一个指令执行的地址?如果我想从任何其他地址执行指令,我该怎么办?
您好,
想知道MSP432 MCU的地址是我们下载程序的地址[/QUOT]
MSP432P401x MCU上的闪存主存储器最高可达256 KB ,并从0x0万变为0x0003FFFF (主存储器)。
MSP432 MCU的哪个地址是第一个指令执行的地址?[/QUOT]
重置时,处理器将使用重置矢量的值加载PC,该值位于地址0x0.0004万。
如果我想从任何其他地址执行指令,我该怎么办?[/QUOT]
复位是否停止?? 请您为我们提供有关此用例的更多信息。
谢谢!
David
您好,
您是刚在闪存中运行程序还是MCU自动使用SRAM?[/QUOT]
是的,我的程序在闪存中运行,但对于 擦除和程序,这些API需要从SRAM或ROM执行,而我正在使用ROM
[quote user="pragma姚宗贵,您如何在特定地址下载您的程序?使用#pragma location?
请查看链接器文件。 这是我为每个项目指定内存映射的位置。
希望这能有所帮助。
David