This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:如何使用端口模拟UART?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618481/msp430f5172-how-do-i-use-ports-to-simulate-uart

部件号:MSP430F5172

尊敬的各位:

我正在研究MSP430F5172,我想根据MSP430F5172封装和MSPx11x 系列代码示例使用Port来模拟UART,我找不到要模拟的正确端口? 此外,还使用了USCI寄存器。   工程师能否告诉我如何模拟UART?

此致,

Jeff Wong,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    最好的方法是使用Web中的代码示例之一:

    或者,如果您使用CCS,请将其从资源管理器中取出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dietmar,您好!
    这些代码示例,我上周已经看到过,不涉及端口模拟UART?
    此致,
    Jeff Wong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    也许我的站点存在理解问题。 端口模拟UART的真正含义是什么?
    是否要使用标准GPIO和计时器实现SW UART?

    要明确一点,您不想使用F5132上实施的标准eUSCI模块来提供UART功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dietmar,您好!

    我使用MSP430f5172,我想使用多个UART,USCI模块已经用完,所以我想将标准GPIO与计时器一起使用,以实现另一个UART,但我无法完成。

    此致,
    Jeff Wong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    明白了! 在这种情况下,我建议查看我们的CustomBSL430软件包。此软件包使用TimerA和标准GPIO引脚实现SW UART。 您可以在下面找到SW项目的链接:

    software-dl.ti.com/.../MSP430BSL_1_00_12_00.zip

    我希望这有助于为您的需求提供一个起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,您好!
    您是否能够利用BSL代码示例实现SW UART usign TimerA?
    如果不是,请告知我们,否则我将关闭此线程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dietmar,

    我通过 使用带I/O端口的定时器D实现了UART,根据代码示例,我使用了3个I/O端口实现了它。感谢您的帮助。

    此致,

    Jeff Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也可以在没有计时器的情况下完成...

    http://forum.43oh.com/topic/1284-software-async-serial-txrx-without-timer/