This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5510:每次重新启动系统时都需要编程。

Guru**** 2755575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616453/ccs-msp430f5510-programming-is-required-for-every-reboot-of-the-system

部件号:MSP430F5510

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

  我正在使用MSP430F5510将我的自定义键盘与需要通过USB进行键盘输入的计算机连接起来。 我已经使用了我的代码。 代码在调试和正常时间都能正常工作。

  现在的问题是,如果我重新启动整个系统,MSP430中转储的程序将无法执行。 由于这个问题,我每次都需要对MSP430进行编程以执行该程序。

  我并不是在了解重启时发生的情况。 此外,有时在赞扬调试会话时,我也无法停止目标。 它显示存在一些内部错误。 如何调试此问题?。关于查找此问题的解决方案的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为了让我们的社区受益,这个问题似乎与以下主题中的问题有关。

    关闭并重新打开设备电源后,是否可以通过JTAG连接到正在运行的目标,以查看代码停止的位置? 此外,如果您包含"内部错误"的屏幕截图或描述,将会很有帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在,没有内部错误。 我解决了由于设备和调试器之间的不正确接触而发生的问题。 现在,我可以毫无问题地加载程序。但程序执行仍然存在。
    当我使用调试器连接重启设备时,它工作正常。如果我在重启时未连接调试器,则设备将停止工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我实施特殊处理十,我能从这个问题中摆脱出来吗??? 如果是,您可以提出一些例子。 如何在您提供的代码链接中实施特殊处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾,我不确定您指的是什么代码链接,因为我没有共享此线程中的任何代码链接。 此外,Arthi还在其他主题(上面的链接)中提供了一些指导。 “异常处理”是指“C++异常处理”吗? 您可以在 MSP430优化C/C++编译器v 17.6 .0.STS用户指南的5.8 部分找到有关此问题的一些讨论

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在以下螺纹中获得的溶液

    e2e.ti.com/.../227.3346万

    谢谢你。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回路告诉我们! 我相信它将使其他社区成员受益。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序